结果:找到"工业级晶振 民用级晶振 晶振",相关内容1000条
  • YXC无源车规级谐振器,50MHz,封装尺寸2016,总频差±80PPM,适用于汽车编码器
  • 汽车编码器“是一种用于测量转速和线性运动的设备,它通过非接触式的方式,如触发信号和时间信号,来确定发动机转速和车速。是车辆控制系统中不可或缺的组成部分,并确保引擎效率和工作安全性。汽车编码器不仅可以提供即时的发动机转速和车速数据,还可以帮助车辆控制系统提高效率和优化性能,具体作用如下:测量车速:通过测量轮胎转速来计算车速,帮助驾驶人员根据需要进行相应的操作;计算估计距离:在确定转速和车速的基础上,通过数学公式和算法来计算汽车在行驶中的距离;调整传动比:根据车速调整各种器件的传动比,如变速箱、传动轴、驱动轴等;辅助刹车:在高速运行时,帮助电子控制单元调整制动力以保持车辆的稳定性和安全性;速度传...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源,荡器,车规,石英荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-09 10:22:00
  • YXC(扬兴晶振)16.384MHz车规谐振器应用于勘探设备-数据采集,工作温度-40~125℃
  • 随着时代的发展,如今对数据采集在通信,电力和建筑等特殊应用场合又提出了新的要求,希望能够对被测系统不同节点的物理量行同步采样,能够实时获知采样点的精准时刻和地理位置然后将这些信息实时传送到主监控系统,根据采集来的测量信息对系统的状态进行分析,控制及事故预警。勘察设计数据采集是指通过各种技术和方法,从实地勘察和文献资料中获取与设计相关的数据和信息的过程,其中涉及到地理信息系统(GIS)技术、遥感技术、三维激光扫描技术、无人机航测技术等多种手段。勘察设计数据采集可应用于多个领域,如车载勘探设备等汽车电子。数据采集装置是用晶振产生的时钟频率经分频后提供的采样信号。在数据采集中,模拟信号通过采样器被...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源,荡器,车规,石英荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-11 15:32:00
  • YXC车规级晶振YSO140TC系列,常温频差±100PPM,适用于工业设备、汽车电子等领域
  • 风电变流器,是双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置。其主要功能是在转子转速n变化时,通过变流器控制励磁的幅值、相位、频率等,使定子侧能向电网输入恒频电。包括功率模块、控制模块、并网模块。而晶振在风电变流器中作用是时钟源提供:晶振是风电变流器中的时钟源,提供稳定、准确的时钟信号。这对于变流器内部各个电路和控制系统的同步运行至关重要。准确的时钟信号确保各个部件在协调一致的时间基准下工作,保障整个系统的正常运行。精准同步控制:风电变流器需要对风能进行有效的转换,并与电网同步运行。晶振的准确时钟信号对于实现精准的同步控制是必不可少的。要确保变流器能够按照要求精准地调整输出频率和相位,以使其输出的电...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,荡器,车规,石英荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-04 18:21:00
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
  • 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 频点 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
  • 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
  • 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
  • 晶振在医疗电子领域的应用!
  • 伴随着网络时代的进步,蓝牙通讯,可穿戴、移动互联网等技术的发展、医疗电子行业正被智能化改造,如诊断、监护、治疗等各个环节。同时随着越来越多的消费者开始注重健康管理,老龄化、慢性疾病患者的增加同时也会增加对可穿戴设备实时检测、远程监控等功能的需求。医疗电子设备应用:日常生活中,常见的可穿戴医疗设备有血糖检测仪、血压检测仪、心电图检测仪等人体健康指标;以及日常穿戴的智能化设计,如智能手环、智能手表等。比如这次使用率最高的额温枪(红外线测温仪),1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染。为我们快速控制疫情,起着非常大的重要作用,在疫情早期,红外线测温仪一度供不...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 石英 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-27 15:20:00
  • 初级入门!晶振基础知识
  • 晶振是什么呢?对于外行人来讲,真的很难理解。接下来小编对晶振进行一个简单的解释。电子元件中有一种叫“压电石英晶体”的元件,这种晶体分为两种,“石英晶体谐振器”和“石英晶体振荡器”。简而言之,这两种晶体都简称为“晶振”。即“晶体”就是“晶振”,也就有了“晶振”这一名词的来源。  01、石英晶体的结构  利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称为晶片  形状是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。  石英谐振器中的各...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 知识 结构 作原理 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-18 10:20:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: